结果:找到"工控一体机 嵌入式一体机 工控机 ARM",相关内容1000条
  • 【机械设计】非标件一体零件设计问题
  • 如下图结构,左边是2个零件拼接而成。其实这个拼接结构体积并不大,还不如一个零件直接加工而成。分成2个零件,反而会导致加工复杂、尺寸难管控、而且浪费安装时间。而右边是一体零件,加工更简单,没有那么多的孔位需要加工,尺寸也更好保证。小体积零件设计成一体更合理再如下图所示,该零件体积偏大,如果设计成一体零件,就会导致加工切削量大,加工复杂,增加成本等问题。大零件分体设计更好总之,是否设计为整体或分体除除考虑尺寸外,重点是加工工艺是否最简单、最容易保证零件精度要求及综合成本是否最低等因素。我们在设计结构时,是应该设计成分体零件还是一体零件,应该综合考虑加工、成本和安装调试等方面。一般情况,在结构长宽...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 非标械设计 零件 CNC加 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-15 10:16:00
  • 瑞迅科技触控一体机在奶茶机上的应用解决方案
  • 在现代忙碌的生活节奏中,奶茶成为一种受欢迎的饮品,尤其受到年轻人的喜爱。为了满足个性化、定制化的需求,智能奶茶机应运而生。根据相关调查数据,越来越多的消费者对奶茶的品质和口味有更高的要求,这为智能奶茶机的发展提供了巨大的市场潜力。在这个快节奏的时代,智能奶茶机为奶茶爱好者带来了前所未有的便利和高效,一起享受健康、美味、便捷的奶茶新纪元!作为长期专注于嵌入式计算机系统产品及物联网技术解决方案提供者的瑞迅科技,在智能奶茶机方面推出了相应的智能化解决方案,为奶茶市场注入新的活力,助力奶茶机的现代化改造,并为其提供全方位的支持。该方案基于嵌入式计算机系统,融合物联网技术,提供一套全面的解决方案。软件...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 触 奶茶 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2024-02-02 10:47:00
  • 瑞迅科技触控一体机在茶咖商用设备上的应用解决方案
  • 随着现代生活的节奏越来越快,人们对便捷、高效的生活方式的需求也日益增长。在这样的背景下,智能咖啡机应运而生,为我们的生活带来了全新的选择和体验。它不仅改变了传统的饮茶、饮咖啡方式,更以其智能化、人性化的设计,为人们提供了更加轻松、舒适的享受。作为长期专注于嵌入式计算机系统产品及物联网技术解决方案提供者的瑞迅科技,在智能咖啡机方面推出了相应的智能化解决方案,为咖啡市场注入新的活力,助力咖啡机的现代化改造,并为其提供全方位的支持。该方案基于嵌入式计算机系统,利用物联网技术,提供全面解决方案。软件系统涵盖了AI、大数据、云和智能终端技术,硬件系统旨在为用户提供高效、个性化的咖啡制作体验。通过软硬件...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 触 茶咖 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2024-02-01 09:44:00
  • 工控一体机和常见的平板电脑有什么区别?
  • 工控一体机又名工业控制计算机,是专门为工业控制设计的计算机,已经成为人机互动的典型代表,触摸屏可以做为工控机的输入和显示单元。工控一体机的应用场景正在从传统的工业领域逐渐延伸到医疗、交通、自助终端等其它垂直应用领域。那么,工控电脑一体机与普通的商用平板电脑有什么区别呢?瑞迅科技为您带来知识分享:首先从外观上看,工控一体机背面一般会有box贴附,多出的这个盒子放置了主电路板,提供多种工业/商业接口,像usb、串口等;而平板电脑多是屏机一体,电路板巧妙设计于屏背面,且大小规格无缝贴合,为了便携易操作。其次从功能方面看,工控机多以arm架构(精简指令集,后续会专讲)的cpu为核心展开,它的目的主打...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2022-10-26 18:13:00
  • 双赞的一体机主板能应用到哪些行业?
  • 在公共场所上都看到很多一体机的产品,比如:触控一体机、金融一体机、触摸屏一体机、互动一体机、教育一体机、门禁一体机、触摸查询一体机、广告一体机、教学一体机、人脸识别一体机、工业一体机、会议一体机、游戏一体机等等。不同行业的一体机,所需求的功能也不同,因此主板的需求也不一样!双赞的一体机主板能应用到哪些行业?双赞工控给大家分析一下!一、广告一体机广告一体机是利用标准液晶显示器、液晶电视机,通过联网和多媒体系统控制等方式实现信息显示和视频广告播放的新一代智能设备。广告一体机功能有外触摸技术,可任意切割画面,同时播放视频、图片、文字,互不干扰、色彩丰富,亮丽,可双屏展示,达到最佳广告宣传效果,支持...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-16 11:58:00
  • 推荐\\ARMRK3399平台应用
  • 新零售的常用设备,需要具有多种支付系统、库存预警回报系统、恒温冷藏保鲜系统、语音导购系统、视频广告系统、精确的计量系统、设备安全监控和远程管理等系统,客户能够滑动选购屏,浏览选择鲜米种类,选择支付方式进行支付,支付成功后取货口拿袋子套入出米口,并点击出米按钮,接受完毕后将米取出,出货完成,要求出米快,操作要简单,交易要方便,不受时间和地点的限制,为满足以上的客户需求,主控必须要有极佳的计算和图像处理能力,要能够为购买客户提供流畅和高效的购物体验,所以瑞迅的方案采用RockChipARMRK3399,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构,64位CPU,最高主频2.0GHz,不...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ARM RK3399 安卓 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-07-01 13:40:00
  • RK3399工业级主控机--无人零售中的应用
  • “无人零售”其主控单元选用MPC-1911,作为设备“控制大脑”,这需要主控大脑在任何严苛恶劣的环境下,都能24小时不间断正常工作,而MPC-1911支持7*24小时不间断工作的特性,保证了通道工作的高可靠性。沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12VDC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399CPU开发的MPC-1911,HDMI、LVDS显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6路Type-AUSB2.0接口;1路Type-C接口,支持ADB调试功能4路RS-232通信;2路RS-485通信)6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-27 10:06:00
  • 瑞迅MPC-1911嵌入式硬件解码助力深度学习
  • [导读]互联网的本质在于用户经营、流量经营,而数据在这其中是最为基础的一环。数据的价值在于,可以驱动业务的增长。实际上不仅仅是在零售行业,每一个行业对于数据的应用,数据对于驱动业务本身起到至关重要的作用。以盒马鲜生的第一家店上海金桥店为例,目前线上部分的销售额已经超过了50%,这样的营收模型对于传统零售商来讲是可遇不可求的。实际上这个结果并非一蹴而就。深入进行数据管理与挖掘,可以更好的服务用户。这里面包含了两个维度的用户,一是服务于企业内部,实现数字化管理。二是在消费者层面,可以提供个性化、多元化的服务。众所周知,如上所谈到的深度数据的挖掘离不开深度学习,深度学习技术从诞生之日起至今引领人工...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 数据 算法 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-21 16:43:00
  • 瑞迅嵌入式平台的人工智能技术---轻量化人脸识别解决方案
  • [导读]人脸识别的场景日趋多元化。如今,“刷脸”一词的热度正逐步超越“人工智能”、“大数据”等,成为社会关注的高频词汇,未来的人脸识别将更广泛的应用于智慧城市、金融、交通等各个领域中,普及到人们的日常生活当中。人脸识别场景日趋多元如今,“刷脸”一词的热度正逐步超越“人工智能”、“大数据”等,成为社会关注的高频词汇。业内人士表示,随着3D人脸扫描技术的发展和深度学习算法的不断提升,未来的人脸识别将更广泛的应用于金融、交通等各个领域中,普及到人们的日常生活当中。近期,国内几大银行陆续宣布上线“刷脸支付”、ATM机“刷脸取款”,厦门市部分农行ATM机也实现了“刷脸”取现;以苹果iPhoneX为代表...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ARM 智能 人脸识别 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-20 10:42:00
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市助力恶劣环境高性能场景应用我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。到201...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-15 11:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: